欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

如何使用直线轴承−5:直线轴承在简易自动设备上的应用事例−2

  • 2020.03.18 22:30:52
  • 米思米
  • 2437


(2)步机电机和滚珠丝杠驱动

滚珠丝杠的驱动方式具有[1]将电机的回转运动直接转化为直线运动,[2]滚珠丝杠螺距具有减速装置的作用的特点,驱动力的传动效率和电机效率较高。

【图4】是Y轴采用直线轴承和滚珠丝杠构造的驱动机构。通常应用于要求单位进给或有定位精度要求的机构

如何使用直线轴承−5:直线轴承在简易自动设备上的应用事例−2

■补充说明
 
 
a)步进电机的特征

・步进电机具有在低转速区域扭矩较大 (启动・减速时出现大扭矩) 的特点,适用于移动距离较短、需要多点定位控制的场合。


 
b)实现目标定位精度所需的电机必要精度

・所需定位精度=±0.01(mm),当选择滚珠丝杠导程=10(mm/rev)时,步进电机的必要精度(分度)可通过下式计算。

如何使用直线轴承−5:直线轴承在简易自动设备上的应用事例−2

(3)气缸驱动

【图5】是夹紧机构中气缸驱动用轴承事例,【照片2】是磁耦合方式的气缸驱动机构事例,两者都采用直线轴承(箭头部)导向。

 气缸驱动无法控制启动停止时的速度,需要通过使用缓冲器来减少停止时的冲击。(【照片2】)。

如何使用直线轴承−5:直线轴承在简易自动设备上的应用事例−2

(4)垂直方向的导向事例

垂直方向上的导向可通过采用带法兰直线轴承,无需特定的支撑构造即可实现直线轴承的紧固安装,用以实现紧凑、简单结构设计(滑动导轨的情况、需要设置固定导轨用的垂直安装基板)。

如何使用直线轴承−5:直线轴承在简易自动设备上的应用事例−2

与【照片4】结构类似,传送带下部的升降导向(【图6】)以及定位机构(【图7】)等也采用法兰型线性轴承构造。

如何使用直线轴承−5:直线轴承在简易自动设备上的应用事例−2



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities